This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:F28388 EtherCAT 电路

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/950023/tms320f28388d-f28388-ethercat-circuit

器件型号:TMS320F28388D

是否有任何相关文档来解释单个 PHY 问题? 目前、我们的软件仍然是双 PHY 软件。 在调试期间、发现 PHY0 EtherCAT 有时无法进入 OP 模式。 我想知道它是否与未设置为单个 PHY 的软件相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    在 F28388D 位置、我们没有任何与 PHY 相关的特定 EtherCAT 软件。 EtherCAT 示例与 PHY 无关。 我们没有任何有关这方面的具体文档。

    对于第二个到 EtherCAT 的 PHY 连接、请检查 LINK_MII 信号是否设置为正确的电平。 这控制第二个端口是打开还是关闭。 您将需要将其关闭、以便数据通过此器件回路以返回主器件。

    如果这无法解决问题、我建议在 EtherCAT 论坛 上提出以下问题:https://www.ethercat.org/ 

    此致

    Chris