使用的 CCS 版本是版本10、我将在下面附上目标配置的屏幕截图。
当我按下"Test Connection"按钮时、我收到以下错误信息:
[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\HP\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\ccs1010\
0\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2020年7月"。
库构建时间为'21:10:18'。
库软件包版本为'9.2.0.00002'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。
说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
卡在一个或卡在零的故障。
[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]
由于我使用的是 F280049C Launchpad 附带的板载 XDS110 USB 调试探针、该探针仅有10个引脚、因此根据下表、我将为 JTAG 使用10引脚至14引脚连接器。
我要在 F280049C Launchpad 中附上我使用过的板载 XDS 110的照片。 连接到外部目标时、我也移除了 J101中的跳线。
如果有人能为我解决上述问题,我将不胜感激。
提前感谢。