This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28234:复位标志

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/948796/tms320f28234-reset-flag

器件型号:TMS320F28234

尊敬的 TI 团队:

  当 DSP 复位时、 我想通过 观察标志来了解 DSP 复位的原因。  我找到了一些我可以观察到的标志。 例如  、WDCR[WDFLAG]、PLLSTS[MCLKSTS]。  我不确定这些是否都是标志。  这些都是标志吗?  是否有地方总结文档中的所有标志?

谢谢你。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李健

    首先、最好查看 F28235 TRM 的第1章"系统控制和中断"。  在此器件上、唯一的内部复位源是看门狗(WDFLAG)。  正如您提到 的、缺少时钟检测(MCLKSTS)、但这只会导致 PLLCR 复位、而不是整个器件复位。

    但是、在该器件上无法确定从复位状态退出的复位源。  您可以禁用看门狗的自动复位操作、仅触发 WD 中断(WDINT)、然后在 SW 中做出复位或重新启动系统的决定。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。

    谢谢 Matthew。

    最棒的

    李建西安