This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:IPC 引导 CPU2

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/949946/ccs-tms320f28388d-ipc-boot-cpu2

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在使用 TMS320F28388D 控制器、我重复使用 TI 提供的示例代码来从闪存扇区0上的 CPU1引导 CPU2、我想了解以下提供的代码是否可以按位或寄存器写入、我们是否有任何示例代码。

我有兴趣使用寄存器而不是基址来扩展宏

void SYSCTL_controlCPU2Reset (SYSCTL_CoreReset 控制)

uint32 clearvalue;


//根据内核是否被复位,
//内核将被复位或引出。

if (CONTROL!= 0x0U)


EALLOW;

//在匹配密钥上,写入复位位位将成功
//内核复位被取消激活。
HWREG (DEVCFG_BASE + SYSCTL_O_CPU2RESCTL)=
(((UINT32) SYSCTL_CPU2RESCTL_RESET |(SYSCTL_REG_KEY 和
SYSCTL_CPU2RESCTL_KEY_M));

EDIS;

其他

//-->调用宏 EALLOW
EALLOW;

clearvalue = HWREG (DEVCFG_base + SYSCTL_O_CPU2RESCTL);

clearvalue &=~SYSCTL_CPU2RESCTL_RESET;

HWREG (DEVCFG_BASE + SYSCTL_O_CPU2RESCTL)=(SYSCTL_REG_KEY 和
SYSCTL_CPU2RESCTL_KEY_M)| clearvalue;


EDIS;

UINT16 SYSCTL_isCPU2Reset (void)

返回((HWREGH (DEVCFG_BASE + SYSCTL_O_RSTSTAT)和 SYSCTL_RSTSTAT_CPU2RES)
==0U);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagesh、

    您是要将此代码转换为位字段格式吗?

    是的、您可以这么做。 此函数中使用的所有寄存器都在位字段标头中提供。 例如 、HWREG (DEVCFG_BASE + SYSCTL_O_CPU2RESCTL)可作为 DevCfgRegs.CPU2RESCTL 进行访问

    请注意、函数 sysctl_controlCPU2Reset 用于复位 CPU2内核。 CPU2引导由 Device_bootCPU2函数完成

    此致、

    Veena