主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
F2837xD_sci_flash_kernels 将 CPU2程序代码的 RAM 区域.TI.ramfunc 设置为"M0 RAM"将不起作用、但"D0 RAM"将起作用。
由于 C2000Ware 的版本较旧(1.00.05.00)、我将其更改为最新版本(3.02.00.00)、因此它能够写入 CPU2侧。
我刚刚了解了新旧 F2837xD_sci_flash_kernels 之间的差异、CPU2中.TI.ramfunc 的区域分配给旧版本的 M0 RAM、分配给新版本的 D0 RAM。
但是、另一方面、一些 C2000Ware 样片使用 M0 RAM。 因此、我不知道它为什么不能用于 M0 RAM。
我想知道以下几点:
问题1:我无法将 M0 RAM 用作.TI.ramfunc?
问题2:串行引导时、为什么不能使用它?
问题3:我不能仅将其用于 CPU2?
此致、
H.U