This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280048C:在闪存引导和串行引导之间切换

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/949489/tms320f280048c-switching-between-flash-boot-and-serial-boot

器件型号:TMS320F280048C

我可以使用默认引导引脚(GPIO 24 / 32)从闪存引导、而 GPIO32从外部被拉至高电平。

接下来、我希望能够通过 连接 GPIO 24和28的 MAX3221 RS232收发器(GPIO 28 / 29)从串行引导。 其理念是当 RX 为高电平时、串行驱动器中的反相输出足以在 BOOT 引脚1上显示低电平。 在实践中、我无法引导、我总是引导到闪存中。

是否有人有过这样的经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了子孙后代,我相信我已经解决了我自己的问题。

    MAX3221使能线路连接到处理器、但从外部下拉、在处理器上断开此连接后、驱动器可以保持永久使能状态、并防止启动时出现某种三态情况。