请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSCNCD28388D 您好、香榭丽舍
我知道 F2838x controlCARD RevB 中 EtherCAT PHY 时钟源的默认设置是从一个外部振荡器分布的25Hz、因此有助于减少同步信号的抖动。 但是、我的客户正在考虑为每个 EtherCAT PHY 使用 ESC_PHY_CLK (GPIO154、48)。 我无法在数据表中找到 ESC_PHY_CLK 信号是否符合 EtherCAT 规范。
如果与 MCU 连接的外部振荡器满足 EtherCAT 要求、ESC_PHY_CLKL 是否完全符合 EtherCAT 规范?
谢谢、
Steve