This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:未连接调试器时、代码不运行

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/949628/ccs-tms320f28069-code-not-running-when-debugger-is-not-connected

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: DRV8305

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

代表我们的客户发布。 它们目前正在使用 TMS320F28069和 DRV8305进行开发、并且在 CCS 中遇到了一些问题。  该代码由 MATLAB 生成、不会遇到错误。 它也已成功构建并上传到 MCU。 如果没有调试器、它们就无法运行代码。 连接调试器后、代码正常工作、但一旦将其删除、代码将不再工作。  您能帮助我们解决此问题吗?


此致、

Jejomar