This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:有关 MCU 分级的建议

Guru**** 2955740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TMS320F28386S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/949303/tms320f28377s-advice-on-grading-mcu

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: TMS320F28386S、 C2000WARE

您好!

我们有一个稳定的摄像头模块、使用  TMS320F28377S  作为 MCU。

我们目前正在升级控制卡、我希望将 MCU 更新为  TMS320F28386S。

手动减轻控制环路的开销。
此外、对于内部 ENT 支持、它还可以从外部以太网控制器中节省我的成本。

 如果 TMS320F28386S  是您的理想选择、您还可以推荐其他驱动器、我会向您提供建议。

您是否会  在 Concherto 系列产品上推荐 TMS320F28386S?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    [引用] 您会  推荐在  Concherto 系列产品上使用 TMS320F28386S 吗? [/报价]

    是的、我们建议使用 TMS320F28386S 而不是 Concerto 器件。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

     TMS320F28386S 上是否有用于 ETH 的 LAN 堆栈?

    在 C2000Ware_1_00_03_00附带的示例中、我没有看到发送 TCP 和 UDP 消息的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将邀请以太网专家回答您的问题。

    此致

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在最新的 C2000Ware 中查看此文档:

    C2000Ware_3_02_00_00\libraries\communications\ethernet/docs\Ethernet_Examples_Guide.pdf。 它包含指向 C2000Ware 包中提供的不同以太网示例的指针。  

    我们有一个使用开放源码 LWIP 堆栈执行 HTTP Web 服务器的示例。  

    此致、

    Sudharsanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在以太网示例中、我看到 LWIP 支持 TCP 和 UDP 消息。

    还有 一个在 TIRTOS 上运行的 NDK 示例开关、这是一个更全面、更复杂的解决方案。

    1.要简单地使用 TCP/UDP 消息,最好的解决方案是什么?

    2. TI 关于 TIRTOS 与  TMS320F28386S 的建议是什么?
    额外开销有哪些好处?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的用例很简单-基本 TCP/UDP 通信、而不涉及多个任务、则没有操作系统的 LWIP 将提供最少的开销。

    谢谢、