This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:调试器问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/949716/ccs-tmdshvmtrinspin-debugger-problem

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、整个团队

我们将 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件与 TMDSCNCD28027F 控制卡一起使用、当我们加载 Motorware 中的示例项目时、会得到以下错误(如图所示)。我们使用 XDS100电缆来调试代码、 我们按照 硬件指南中 hv-kit 上的跳线设置进行操作、移除 hv-kit 上 M3[J5]上的跳线、然后将开关设置放置在控制卡上、如下所示 。

SW2:向下
SW3:上-下
SW4:向下
引导 SW1:启动

谢谢你