This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:CG-72ANL5W

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/943422/tms320f2812-cg-72anl5w

器件型号:TMS320F2812

问题描述:

1.无法正确编程“2812.out”文件,并且新芯片显示被锁定

2.可以确定硬件部件和仿真器部件正常

3.更换另一批芯片可以正常编程

4.无法编程的芯片批次数量为 CG-72ANL5W

5.请确认这批芯片是否有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用什么方法对 F2812器件进行编程? 您使用的是 CCS 之类的工具并使用仿真器、还是其他工具?

    如果可能、请提供您在尝试对器件进行编程时收到的问题和错误的屏幕截图。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已解决问题? 如果是、我将继续并关闭此问题。 如果不是、请提供所需的其他信息、以便我们进一步为您提供帮助。

    谢谢、

    Kevin