This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:的演示代码

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, C2000WARE, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/943913/launchxl-f280049c-demo-code-for

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: C2000WAREC2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

大家好、

我们的客户正在寻找  LAUNCHXL-F280049C + DRV8320RS 的演示或示例代码、这些演示或代码可以直接运行 BLDC 或感应电机。

我已经建议客户查看 C2000Ware 、但客户没有找到任何有用的代码。

谢谢。

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    它是电机控制 SDK 的一部分。

    www.ti.com/.../C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    它位于:

    C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_01_00/solutions/boostxl_drv8320rs/f28004x

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    感谢您的回答、这非常有帮助。

    在与客户讨论此问题时、他现在正在寻找 有关如何将演示代码更改为其他电机的任何文档。

    他正在进行实验3 - is03_hardware_test。

    我们是否有与客户分享的内容?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    请查看 e2e 线程:

    e2e.ti.com/.../3270027

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会在下面的文件夹中找到实验指南、其中包含有关实验的详细步骤、

    MotorControl SDK InstaSPIN Lab Guide.pdf

    \ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_3_00_01_00\solutions\common\sensorless_foc\docs\labs

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: http://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK