工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试使用 CCS v7和编译器 v6.2.0将工程移植到默认编译器 v18.12.4.LTS 的 CCS v9.3。
我们的项目不使用动态内存分配、因此我们将堆大小设置为零。 在编译器 v6.2下、允许使用-heap_size=0指令、并且工程编译时不会出现错误。
在编译器 v18.12.4.LTS 下、不接受指令--heap_size=0。 错误消息是"ERROR #24011-D:参数到选项-heap (size) is out of range"。
在 C28x 编译器的较新版本中、是否有方法将堆大小设置为零? 如果没有、可接受的最小堆大小是多少?