This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049C:CAN#39;t 在 MAC 中启动 SFRA

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, SYSCONFIG, TIDM-DC-DC-BUCK, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/949479/ccs-tms320f280049c-can-t-launch-sfra-in-mac

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:SFRASysConfigTIDM-DC-DC-BUCKC2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试运行 TIDM-DC-DC-BUCK、CCS 版本为10.1.1。  我无法打开 SFRA。 示例项目'BUCK_F28004x'中 main.sysconfig 文件中的'SFRA'按钮呈灰色显示。 我从  Resource Explorer 下载了 SFRA_GUI.exe 和 SFRA_GUI_MC.exe、然后运行、但没有发生任何情况。 顺便说一下、我使用的是 MAC。 这可能是 MAC 问题。 有人可以提供帮助吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、目前 MacOS 不支持 C2000ware-DigitalPower-SDK 及其解决方案。 有问题的 GUI 是 Windows 可执行文件、不起作用。 请注意、我们有一个非 powerSUITE 版本的 TID、该版本在 Windows 二进制文件中没有依赖项、这些二进制文件应该能够在您的平台上编译。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozino、

    感谢您的回复。 您能否为 TID 的非 powerSUITE 版本附加链接? 是否可以在 MacOS 上运行 SFRA? 某些 MAC 用户以前必须遇到过此问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nonpowerSUITE 版本位于包[installed_path]/solutions/tidm-dc-dc-buck/f28004x/ccs 内的 CCS 目录中

    请注意、过去 MacOS 上不支持 SFRA 工具。 它仅在 Windows 上受支持。 此外、我们目前不会在除 Windows 之外的任何其他操作系统上主动支持 SDK。

    此致、

    Ozino