This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8302-HC-C2-KIT:DRV8302-HC-C2-KIT

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/946611/drv8302-hc-c2-kit-drv8302-hc-c2-kit

器件型号:DRV8302-HC-C2-KIT

可能涉及的人员、

我对 DRV8302-HC-C2-KIT 电流传感器有三个问题。 首先、当我看到原理图时、我想知道为什么1个电流分流传感器(IC)通过其他电路。 另一方面、2个分流传感器(IA 和 IB)通过 DRV8302的电流放大器。 这是有原因的吗?

其次、每个电流传感器结果都连接到 MCU 的两个 ADC 端口。 我想知道每个信号为什么会进入两个 ADC 端口。 本手册介绍了测量精度。 但是、我不知道它如何改进测量。

最后、我想知道每个相位传感器(分流电流传感器和电压传感器) ADC 值(0~4095)与实际电流和电压值范围对应的位置。 换句话说、传感器测量范围是多少。 我希望能解决这些问题。 感谢您阅读我的问题。 另外、为了便于您理解、我附上了一些图片。 我期待你的答复。

谨随信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 DRV830x 器件只有两个集成 PGA、因此也是一个选项。  如果电机使用三个分流电流、则可以使用具有固定增益的外部放大器;如果电机使用两个分流电流并需要更改 PGA 的增益、则可以使用 DRV830x 器件的集成 PGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新? 如果对此主题没有进一步的问题、我们将关闭此主题。 谢谢!