This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:100引脚 PZP 封装上的 ADC-C

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/949129/tms320f28375d-adc-c-on-100-pin-pzp-package

器件型号:TMS320F28375D

大家好、我想知道是否可以在100引脚版本 的 TMS320F28375D 上将 ADCIN14和 ADCIN15映射到 ADC-C。  如果是、它使用哪个 HI 和 LO 基准电压、因为只有 REFHI/LO A 和 B 是外露引脚(REFHIC 和 REFLOC 在封装上不外露)。  完成此操作后、我读取了看似有效的 ADC 值、但数据表不太清楚这是如何实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    npaMe、

    由于引脚数限制(信号可用性)、在100引脚封装中不能正确支持 ADC-C。  器件中有 ADC-C 的痕迹、因为封装之间的裸片相同、但提供给采用100引脚封装的 ADC-C 的资源无法满足数据表中的 ADC 性能规格。

    Tommy