This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:进入和退出 ISR 的延迟

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/949423/tms320f280049-the-latency-of-entering-and-coming-out-of-isr

器件型号:TMS320F280049

客户希望了解进入和退出 ISR 的延迟。 正如 F28035的以下帖子中所讨论的、我们仍然希望了解 进入 ISR 的最大周期数。 您能否帮助分享 F280049的任何差异?  此外、从 ISR 中退出需要多少个周期? 是否有任何参考资料可供参考? 谢谢你。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/651440?TMS320F28035-PWM-Interrupt-Latency-Min-and-Max  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    该器件上的中断架构与 F28035器件上的中断架构相同、因此相同的数字将适用于 F280049器件。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    感谢您的及时支持。 您能否帮助解决 从 ISR 中退出所需的周期数?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    根据"示例3-1。 "Typical ISR"、在 CPU 用户指南中、退出中断也需要16个周期。  

    此致、

    Vivek Singh