This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320 F28379D 上的 USB CDC 串行速度

Guru**** 2528010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/948788/tms320f28379d-usb-cdc-serial-speed-ontms320-f28379d

器件型号:TMS320F28379D

您好!

CDC 器件类传输的最大速度是多少?

我应该设置什么来提高传输速度?

如何继续发送 USB_EX9_DEV_BULK_throughput 等数据?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB_DEV_serial 示例使用批量端点。 在 USB_DEV_serial 示例中、主机 PC 仅发送两个 IN 数据包、每帧(1ms)从器件请求数据。 这是最大128字节/ms。

    示例使用中断处理数据传输(接收和发送)。  如果必须连续发送数据、则必须通过检查 SCI 标志而非中断的状态来更新代码以调用"USBIPrimeTransmit()"函数。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我明白了。