Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335
您好!
我将控制/命令卡与 TMS320F28335搭配使用、这是我在公司任职之前设计的。
在软件中、通过 GPIO 生成脉冲、以证明软件运行正常。 此信号连接到 TPS3828-33DBVT 器件的 WDI 引脚(您可以在连接的图片上看到)。
问题是当我想通过 JTAG 连接器对软件进行编程/调试时:由于 TPS3828-33DBVT 每隔1-2秒重置一次 μ µC、因为 μ µC 不会发出信号。
我不知道实施的解决方案是否合适、以及我们是否正确使用 了 TPS3828-33DBVT ...
我正在寻找一个解决方案、允许我在连接 JTAG 时对 μ µC 进行编程。 有什么想法吗?
感谢你的帮助