This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:TMDSCNCD28388D etherCAT CIA402项目有一个 SDO 关于

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/942548/ccs-tms320f28388d-tmdscncd28388d-ethercat-cia402-project-have-a-sdo-about

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388D

工具/软件:Code Composer Studio

我的目标是 TMDSCNCD28388D F28388D controlCARD 评估模块。

当我调试由 SSC 工具生成的 etherCAT CIA402项目时、我遇到了一些 问题。

通过 TwinCAT3扫描硼钢后、它会显示以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否已编辑过 CiA402示例? 按原样运行示例不会导致此错误。

    如果您对使用或 CiA402配置有疑问、我建议您在 http://www.ethercat.org/ 论坛上提问、

    此致

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否能够解决您的问题? 如果是、请分享解决方案。

    现在、我将关闭该帖子。

    此致

    Chris