This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:使用 FOC 而不是 Trap、基于霍尔传感器的启动

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/948488/tms320f28069m-hall-based-start-up-with-foc-instead-of-trap

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好、专家、

F2806x 提供基于 Lab11e 霍尔的陷阱启动示例、是否有类似的提供 FOC 启动示例? 我看了一些线程、看不到给出的示例。  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/249944?Instaspin-FOC-Start-up-method

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还没有。 在当前的 MotorWare 至 MotorControlSDK 中、只有基于无传感器 FOC 或霍尔传感器的梯形控制。