This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:MATLAB 仿真

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/944351/tms320f28035-matlab-simulation

器件型号:TMS320F28035

我想使用 PMSM 电机中的编码器来实现有传感器 FOC。  我发现在使用 MATLAB C2000示例中给出的 SMO 实现无传感器算法方面取得了成功、但无法使用电机的编码器输入实现该算法。 有人能为我提供有关如何使用编码器运行仿真的资源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakriti、

    我将了解我们是否可以由 MW 团队的人员直接进行评论。

    希望确保 您在 MW 页面上了解此示例

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aakriti、

    我们确实有基于编码器的 FOC 示例、但对于 F28335

    即 c28335psm_foc_ert

    您可能还想了解基于编码器的较新 MCB 示例。

    https://in.mathworks.com/help/mcb/gs/foc-pmsm-using-quadrature-encoder.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIR 感谢您提供了带编码器的示例模型、但我想使用 F28035实现 tmshvdmcpfc 套件。 我是否可以进行其仿真。

    Aakriti Srivastava

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aakriti、

    我认为我们没有 F28035的版本;您必须以我们的示例(F28335)为例、并自行将其移植到 F28035。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回答、我将亲自尝试。

    此致、

    Aakriti Srivstava