This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28375D:PWMHR 能否同时输出 AB?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/948429/ccs-tms320f28375d-can-pwmhr-output-ab-at-the-same-time

器件型号:TMS320F28375D

工具/软件:Code Composer Studio

请告诉我 PWMHR 的相关信息。

我 认为 PWM HR 能够在过去的模型中输出"仅 A "、
TMS320F28375D 上是否可以输出到"A"、"B"?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的! 它是 ePWM Type4中的一项新功能。 A 输出和 B 输出都具有 HR 功能。