This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:I2C

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/940791/tms320f28069-i2c

器件型号:TMS320F28069

我想在引脚上使用 I2C、而不是专用引脚。 是否可以将软件中的两个 GPIO 引脚短接,或者唯一的方法是在软件中实现 I2C 协议?

P.S. 我不想在外部短接引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Najeeb、

    I2C 模块引出至引脚 GPIO28/29和 GPIO32/33。 您说过您无法访问这些 GPIO 选项之间的 SDA/SCL 对?

    无法通过软件将引脚短接。 我不认为在外部短接引脚甚至可以用于此目的、因为 I2C 模块引脚是唯一的漏极开路和双向引脚。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的响应、因此如果我想使用除专用引脚之外的引脚、唯一的方法是在软件中实现 i2c 协议、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Najeeb、

    是的、没错。 我以前听说过在 IOS 上执行此操作、但我没有一个软件示例可以指导您执行此操作。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回答、我得到了我的答案。

    我知道这不是提问的地方、但我没有其他地方可以去、我在昨天发布新问题时遇到了问题。 我遇到以下错误:

    我将电子邮件 ID 更改为公司电子邮件 ID、但仍收到此错误。 请告诉我如何解决此问题?

    谢谢

    Najeeb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Najeeb、

    最近添加了在 E2E 论坛上发帖的新要求、如您所见、下面提供了更多详细信息:

    https://e2e.ti.com/support/site-support/f/1024/t/944492

    [引用 user="Najeeb Uddin">我将电子邮件 ID 更改为公司电子邮件 ID,但仍收到此错误。 请告诉我如何解决此问题?[/QUERT]

    如果您已经更新了电子邮件、则该错误可能是错误。 很抱歉、我不确定如何修复它、但您可以在下面的 E2E 网站支持论坛上搜索解决它的答案、如果您找不到答案、也可以自己发布。

    https://e2e.ti.com/support/site-support/f/1024

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢它的成功、我不得不保存"e2e 社区偏好"。 指令中没有提到、但他们现在添加了它、现在我可以发布新的线程。 感谢您的回应、不胜感激。

    Najeeb