This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:带有 LAUNCHXL-F28379D 的 SCI_Echoback_CPU1示例

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/948506/ccs-launchxl-f28379d-sci_echoback_cpu1-example-with-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试测试与 LAUNCHXL-F28379D 的 SCI 通信代码。 我设置 GPIO 和终端、如下图所示。  

但我收到的结果(下图)真的很奇怪、配置似乎有错误、但我不知道应该在哪里修复。 有人可以向我推荐该解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thong、

    尝试使用引脚43表示 Rx、使用引脚42表示 TX、引脚多路复用值为15、因为这些引脚连接到内部 FTDI、并查看是否选择了正确的 COM 端口。

    谢谢、

    Yashwant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thong Ta、

    您是否在 CCS 项目设置中定义了符号_LAUNCHXL_F28379D?

    默认情况下、InitSysCtrl 函数在 XTAL 频率= 20MHz (用于 controlCARD)时初始化时钟。 LaunchPad 使用频率为10MHz 的 XTAL。 实际上、PLL 时钟和 SCI 时钟将以预期频率的一半运行。

    如果您在 项目设置中定义了预定义符号_LAUNCHXL_F28379D、InitSysCtrlt 函数将更新为使用10MHz XTAL 的正确 PLL 配置。  

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您所说的、我已经完成了工作、并且非常成功、非常感谢!

    对此,