This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:将 LAUNCHXL-F280049C 与 BOOSTXL-DRV8323RS 配合使用

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RS, LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-DRV8320RS, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/947700/launchxl-f280049c-use-launchxl-f280049c-together-with-boostxl-drv8323rs

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8323RSBOOSTXL-DRV8320RSC2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

大家好、

客户希望确认是否可以将 LAUNCHXL-F280049C 与 BOOSTXL-DRV8323RS 配合使用。 我们是否有 LaunchPad 及其兼容 Booster Pack 或其他电路板的列表?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    请查看:

    www.ti.com/.../design-development.html

    本页面列出了所有 TI 参考设计以及所需的相应平台和软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    从硬件角度来看、默认情况下、这两个电路板不兼容、主要是因为 F2800357PGA 的 VGND 引脚位于 Boostxl-drv8323x 的 VSENVM 引脚上。 您需要移除 F28004x LaunchPad 的电阻器 R23或 R24、以断开 VSENVM 与 PGA_GND 的连接、否则可能损坏器件。

    除此之外、DRV8323x 电路板的 F28004x LP 接头上还缺少一些其他信号。 其中包括使能、nFAULT、IDRIVE、VDS 和 HALLB。 我不确定所有这些是否都是使用 DRV 板所需的信号、您可能能够摆脱来自其他 LaunchPad 接头的跳跃信号、如 e2e.ti.com/.../882294中所述

    我建议改为查看 BOOSTXL-DRV8320RS 板、因为它与 F28004x LaunchPad 直接兼容、并且 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 内提供软件支持。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    感谢您的详细解释和推荐 BOOSTXL-DRV8320RS

    您好、Santosh、

    感谢您分享 LaunchPad、控制卡和其他评估模块的链接。  

    此致、

    Danilo