This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 兼容性 Launchpad F28379D/外部模式/登录数据

Guru**** 2527600 points
Other Parts Discussed in Thread: INA250, UCC27423, INA240, INA253, OPA320, INA293, ADS8860, INA293EVM, THS4501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/940786/compatibility-launchpad-f28379d-external-mode-logg-data

主题中讨论的其他器件:INA250TMDSCNCD28379DINA240INA253OPA320INA293ADS8860THS4501
您好!
我对 Launchpad F28379D 电路板有一些疑问: 
1) 1)折页 TI 产品是否与 Launchpad F28379D 兼容:
-电流传感器:(INA250)  链接: https://www.ti.com/tool/INA250EVM (49$)
- MOSFET 驱动 器(UCC27423)  链接: https://www.ti.com/tool/UCC27423-4-5-Q1EVM (49$)
Launchpad F28379D 和这些传感器/驱动器是否有任何示例或用户文档?
2) 2)我遇到与 Launchpad F28379D 的外部操作模式相关的问题、该模式无法启动、我想在 Simulink 中使用它来运行程序、同时发送数据并保存到文件(主机 PC)?
3)  3)我尝试从 Launchpad F28379D 卡的模拟输入 AIN_A0中读取20kHz 频率信号、并通过 Simulink 块(SCI_A)发送该信号、该信号会发送、但在几秒钟后、发送停止、 发出蜂鸣音形式的声音信号、以表明 DSP 卡已断开连接、并且与主机 PC 的 COM 端口的通信已停止。 如何保证通过串行 COM 端口的通信不会中断?
4)我们如何使用 USB-RS485电缆在 Launchpad F28379D 卡和主机 PC (Simulink)之间进行通信?
感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

    a1)这些器件不能与 C2000配合使用是没有原因的、但没有任何本地 PCB 互连可与 Launch Pad 引脚接头配合使用、您需要使用绕线或馈入通用试验电路板。  我建议您查看工业应用领域、看看 https://www.ti.com/applications/industrial/overview.html 上是否有一个使用不同平台(如 TMDSCNCD28379D)的现成套件 

    a2)我首先要确保您可以通过板载 XDS100v2连接通过 USB 连接到 Code Composer。  确保 已组装 JP1、JP2、JP3、因为这会将 USB 连接的电源输送到 F28379D MCU。  成功之后、您应该能够连接到 Simulink、但使用 CCS 工具进行调试会更容易发现任何问题

    a3)我不知道为什么通信会停止,除非有高功率噪声干扰,但这听起来不像这样。  我将确保波特率设置在 Simulink 配置和主机配置之间保持一致。

    A4)我们利用 LaunchPad 上 FTDI 芯片上的辅助通道在 F28379D 和 USB 连接器之间提供 UART 连接。  如果在 PC 主机上打开系统设备列表、则应在连接 launchpad 时看到枚举的2个端口。  主要是调试探针、另一个是该 UART 通道。  唯一的其他配置是、我们需要确保 SCIA 信号在 GPIO42和 GPIO43上输出。  TI 的任何示例以及可能的 MathWorks 都应该已经配置了此参数。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、您好! 
    首先,我要感谢你的回答,感谢你所作贡献的多样性和丰富的信息。

    我想补充一些信息,以使我们的讨论更加活跃:

    A1)关于兼容性的第一点、您知道这取决于我们可以建立连接的"阻抗适应原则"
    否则、由于电路之间的不兼容性、我们可能会降低或失真信号、
    我只想知道并确定我是否订购这两个电路、它们工作良好、并且与 F28379D 卡兼容。

    A2)对于在外部模式下运行、我已经检查了 JP1、JP2和 JP3跳线、它们都安装在它们的位置。 如何从 CCS 运行外部模式?

    从 Simulink、我从菜单启动了外部模式:
    代码-->外部模式控制面板-->连接,我收到以下消息:
    无法执行目标数据映射文件'test2_ERT_RTW \ test2_Targ_data_map'或它不存在。
    停止目标、删除 test2可执行文件、重新编译代码、然后重试。 请注意,外部模式的执行要求编译目录存在 !!!

    对于外部模式测试、我放置了一个 PWM 块和一个 ADC 转换器以在"示波器"中记录模拟信号(AIN_A5)、所有设置都是正确的:
    TX --> GPIO 42.
    RX --> GPIO 43
    计时=内部时钟= 10MHz、
    外部模式= COM4、​​已详细检查。

    我收到了以下消息:

    执行外部模式 MEX 文件'ext_comm'时出错:
    无法连接到目标。 等待目标的连接响应时发生超时。 超时的可能原因:
    a)目标未开启。
    b)目标未连接到您的主机。
    c)模型的应用程序未在目标上运行。 您可能已单击"停止"按钮。 如果“Run (运行)”按钮未变暗,请单击它。 否则、单击"构建"按钮、该按钮会在目标上下载并运行您的应用程序。

    当我移除 ADC 块、只留下 PWM 块和恒定源时、外部模式工作!!!


    我在构建选项中更改了:CPU1至 CPU2、收到了以下消息:

    您尝试在外部模式下运行的模型与目标上运行的应用程序不匹配。 校验和测试(TARGET_CONNECT)失败。 主机模型的结构校验和为[2414900011、82752671、4210689512、1023461036]、目标应用的结构校验和为[3174072407、4041404685、3703695784、2097472781]。 重建模型、在您的目标上运行模型、然后再次启动外部模式仿真。 !!!!

    当我同时放置 PWM 和 ADC 模块时,extern 模式不起作用!! 下面是我收到的消息: 

    执行外部模式 MEX 文件'ext_comm'时出错:
    无法连接到目标。 等待目标的连接响应时发生超时。 超时的可能原因:
    a)目标未开启。
    b)目标未连接到您的主机。
    c)模型的应用程序未在目标上运行。 您可能已单击"停止"按钮。 如果“Run (运行)”按钮未变暗,请单击它。 否则、单击"构建"按钮、该按钮会在目标上下载并运行您的应用程序。

    A3)对于第3点、当我将 PWM 引脚连接到直流/直流转换器栅极时、通过 COM3端口的传输停止。 也许您是对的、我如何避免 
    通过切换电源开关产生的噪声干扰!!

    A4)关于使用 RS485从 F28379D 和 PC 主机进行数据传输的第4点、我没有收到关于此主题的明确答案、 
    我看到 DSP 卡配备了串行输出 SCI_A、SCI_B、SCI_C。我问这个问题是不是可以知道 RS485的
    数据传输速度如何?

    谢谢 Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

    Q1)我认为 INA 和 UCC 器件都可以与 C2000配合使用。

    对于 UCC27243、有一 个集成了此和 C2000的 TI 设计 

    对于 INA、我没有看到采用 INA250的参考设计、 但这里是采用 INA240的参考设计、 但我认为这种选择高度依赖于应用。

    Q2)我想从这里的图片中取出 Simulink 连接。  让我们在 C2000Ware 中运行 SCI 回送示例、它使用为 LaunchPad 上的 UART 配置的相同 GPIO。  我们可以通过使用 HyperTerm 连接到 UART 通道来进行调试、并确保看到这项工作。  一旦我们可以确认此操作适用于设置、我们就可以再次尝试 Simulink 方法。

    问题4)我在这里的问题上不清楚。  对于仿真/UART、要求使用独立的通信电缆与单个 USB 连接吗?

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew

    感谢您的宝贵回复、

    1) 1)根据数据表、我认为 UCC 器件 https://www.ti.com/tool/UCC27423-4-5-Q1EVM 可与 Launchpad F28379D 搭配使用。

    INA240: https://www.ti.com/tool/INA240EVM#2  ,https://www.ti.com/lit/ug/sbou177a/sbou177a.pdf?ts=1600867906487&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FINA240EVM INA240  不适用,因为它不集成分流电阻,不允许进行电流测量,它仅包含一个差动放大器(我希望电流传感器+放大器与 Launchpad F28379D 兼容)。  到目前为止、我不确定 INA250是否与 F28379D 兼容、我在该电路和 DSP 板之间没有找到应用。

    2) 2)关于使用 Simulink 进行的 SCI 通信、我将尝试使用 SCI Echoback 示例来测试连接、可以达到的最大频率是多少?

    是要传输的信号的频率不受要传输的信号数量的影响(例如:同时传输4个信号!!!

    4)关于 Launchpad F28379D 和 PC 主机之间的 RS485连接、我想使用一根额外的电缆(USB-RS485适配器)、我的目标是提高可以通过串行 COM 端口发送的信号的频率。 知道要传输的信号的频率高于10kHz 时、通过串行端口发送是否是唯一的通信方式? 尤其是 F28379D 卡具有其他通信外设、例如 CAN 总线、I2C、

    最好

    ABOUOBAIDA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ABOUOBAIDA、

    我认为、在使用 INA250时、只需为适当的增益选择正确的变体即可获取系统信号并将其扩展到0-3V (或更低)的 ADC 范围。  只要满足该要求、就不应使用问题。

    对于波特率、我使用 了115200、但我相信回声卡示例默认设置为9600。

    对于其他通信通道、您也可以使用这些通道;您需要确保为所选的通信外设配备了收发器(如果是 CAN)等。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew 
    1) 1)感谢您对本次讨论的关注。 我认为你的评论非常相关
    从 INA250读取数据表时、我观察到以下情况: -带宽限制为50kHz -输入级包括分流电阻器和差分放大 器、因此存在频率限制、阻抗调整不适合输入。
    我正在寻找一张包含多个电流传感器(4个传感器)的卡,每个电流传感器都与仪器关联 
    放大器(500kHz 带宽)和滤波级。 如果放大器具有可编程增益(可变)、
    该器件将是能够根据测量电流调整增益的最佳器件。

    2) 2)对于串行端口以外的其他通信设备、如何使用 Simulink 传输信号、如何使用 CAN 或 I2C 或其他总线
    从我的 Launchpad F28379D 卡和主机 PC 获取的频率高于10kHz!

    最好

    H. ABOUOBAIDA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

    如果我将此主题的一部分拆分并将其引导给 INA 团队进行进一步评论、您是否可以?

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    好的。

    谢谢你

    最好

    哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我进入 INA 团队之前、在其他通信端口方面、您可以查看 controlCARD 以了解有关 USB 或其他通信  https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28379D 的路由方法 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MatthewRate,
    是的,我看到链接 DSP 卡: https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28379D
    此卡的核心是 DSP F28379D、因此与 Launchpad F28379D 相同的性能不是它!!!
    除了存储的 SD 存储器外、该卡与 F28379D launchpad 有何不同?

    最好 

    哈桑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑  

    您的意思是"存在频率限制、阻抗调整不适合输入。" 正确、A1型号具有此产品系列的最大带宽、即50kHz。 如果您需要比这更高的带宽、您可以查看 INA253、这是该产品系列的下一代产品。 该器件的带宽为350kHz。  

    您对兼容性有何顾虑? 您是否担心放大器的输出阻抗与内部 ADC 的电荷反冲? 您是否计划将放大器的输出直接连接到 C2000上的模拟输入? 缓冲 C2000的输入应该可以轻松地纠正此问题(如果存在)。 您能评论一下您的担忧吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carolus Andrews、 

    当您想将两个级连接在一起时、会提到阻抗匹配的原理。 第一级输出阻抗不够低的情况
    与第二级输入阻抗相比、信号可能会衰减或丢失。 在电流放大器之间的链接期间、可以诱发此约束
    和 Launchpad F28379D 的模拟输入。

    感谢您提出 INA253提案、该提案具有更宽的带宽(350kHz)。 我认为您的建议更合适、并且具有噪声限制阶段
    输入端的 PWM 衰减。

    最好

    哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

    INA253应该能够以较低的合理采样速度直接与 C2000配合使用。

    这就是我认为您在阻抗方面的含义。 这里面临的最大挑战是、电流分流放大器通常不是为了驱动大量电容而构建的。 对于 INA253、允许的最大容性负载为1nF:

    驱动 ADC 的输入级本身、该电容值不应成为问题、但器件采样速度越快、精度就越低。 这意味着、通常、如果您想要以某个较大的速度对系统进行采样、则需要根据放大器放置电荷桶滤波器

    通常、要在更高的采样速度下将 SAR ADC 驱动到1/2 LSB 以内、您需要在放大器和 ADC 之间使用电荷桶滤波器(一阶 RC)。 这意味着、您通常会在 ADC 输入端放置一个更大的电容、以补充采样保持周期内提供的电荷(该电容通常为 C_sh 的10-20x)、并使用电阻器隔离放大器的输出。 因此、您需要考虑以下几点:

    ——计划对系统进行采样的速度有多快?  

    -您是否计划在12位或16位模式下运行(这将决定您的分辨率和所需的稳定精度,以避免额外的测量误差)?

    -您计划将哪个引脚用作您的 ADC_IN? 这将影响您的总输入采样保持电容、从而影响您的电荷桶滤波器。 我想看  一下我们提供的模拟工程师计算器、因为其中有一个用于分析 ADC 输入模型参数的很好的设置(我从下面的 C2000数据表中提取了模型) 并根据需要计算滤波器的潜在值以实现所需的采样率。

    正如我提到过的、如果放大器无法以这些更高的速度驱动电荷桶(如果您计划采样 f_s > 50kHz 等内容、则可能会出现这种情况)、 您很可能需要使用类似 OPA320的器件进行缓冲、以实现正常运行所需的带宽。

    以下是 F2879D 固有的 ADC 采样保持模型:

    这里有很多信息、请告诉我这是否合理、或者您是否有其他问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carolus Andrews、 

    感谢您对适应问题的关注。
    感谢您分享的详细信息、您的贡献是相关的、并将重点放在所讨论的问题上。

    关于您的问题: -操作将在12位(单输入)上执行, -模拟输入 ADCINA0 .... ADCINA4或 ADCINB0.... ADCINB4 -电源开关的截止频率(例如:直流/直流转换器控制)为 FS <= 100kHz 电源转换器中的信号具有100KHz 的最大频率、因此至少它们必须以200kHz 的频率进行采样、
    Launchpad DSP F28379D 是否可以使用此频率进行采样!!

    最好 

    哈桑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carolus Andrews、 

    感谢您对适应问题的关注。
    感谢您分享的详细信息、您的贡献是相关的、并将重点放在所讨论的问题上。

    关于您的问题: -操作将在12位(单输入)上执行, -模拟输入 ADCINA0 .... ADCINA4或 ADCINB0.... ADCINB4 -电源开关的截止频率(例如:直流/直流转换器控制)为 FS <= 100kHz 电源转换器中的信号具有100KHz 的最大频率、因此至少它们必须以200kHz 的频率进行采样、
    Launchpad DSP F28379D 是否可以使用此频率进行采样!!

    测量0和30A 之间电流的另一种替代方案是基于 ACS712的卡。 在没有电流的情况下、
    如果电源为5V 且灵敏度为66mV/A、则该电路的输出提供 VDD/2电压、因此为2.5V
    ACS712的输出与 F28379D 的模拟输入兼容!!

    最好 

    哈桑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

    应可实现200KSPS 的采样率。 在12位模式下、通过 C2000数据集、ADC 采样速率高达3.5MSPS:

    看起来 SYSCLK 可能需要设置来更改采样周期。 如果您对此有疑问、我会再次咨询 C2000团队:

    如果您以该速度进行采样、我认为您很可能需要使用具有更大 GBW 的运算放大器来缓冲 INA253、以正确驱动该配置、尤其是当您测量的电流不是平滑信号时、即大部分是直流信号时。 请观看 本视频 、了解 SAR 驱动器的带宽要求。 对于您的系统、您将需要确定采集时间来确定此处所需的 GBW、但 INA253仅提供350kHz 的 BW、我担心这不足以单独驱动该系统。  

    如上所述、如果您确实需要放置缓冲器、OPA320是开始驱动更高采样率 SAR 的理想选择。 您还可以咨询我们的高速放大器团队以获得其他建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus Andrews、


    感谢您的快速且信息丰富的回复。

    难点在于传感器放大器的输出与 F28379D 的模拟输入之间的连接。

    您详细介绍了 F28379D 的特性和采样频率、但实际上、我能够以最大 f = 5kHz 的频率对三角信号进行采样、除此之外、我只得到平均信号值。 我使用了电流传感器+放大器 ACS712 (0..30A)(见附图)传感器、该传感器直接连接到 F28379D 的模拟输入。 我了解到、对于重要频率 f>5kHz、由于放大器的输出和模拟输入之间不适应、信号会降低。 F28379D 的采样率是兆赫兹、我对此感到惊讶、因此我无法对几千赫兹的信号进行采样!!

    此致

    哈桑

     F28379D 的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

    我不感到惊讶。 这个问题很可能与输出阻抗无关、但对于这个放大器自身驱动、电荷反冲和不切实际的采集时间。 观看 此视频。 它将向您介绍不使用电荷桶滤波器时面临的挑战、以及驱动 SAR ADC 的时序注意事项。  

    检查上面的采样保持模型、每次器件开始新的测量时、它从基极电压(并非总是0)开始、并且必须稳定回被测量节点的实际电压。 下面是一个有助于实现可视化的示例。 这是一个 INA293、用于将电荷桶滤波器驱动到 ADS8860中、ADS8860是一个采集时间为290ns 且采样率为1MSPS 的 ADC。 请记住、INA293的带宽为1.2MHz、比您使用的器件快3倍:

    因此、即使使用电荷桶(我尚未对此进行优化、我只希望您看到转换周期)、此器件也只能在290ns 采集窗口中驱动到17 LSB 以内的误差。 我可能可以通过花一些时间优化滤波器来使该器件收敛、但我确实在这种数据速率下调整了器件的全部容量。 在3.5MSPS 下、问题变得更加复杂、因为采集窗口很可能更小、 该器件最有可能输出您看到的平均值、因为它实际上可以在允许信号稳定的时间内驱动到该时间。

    如果您以3.5MSPS 运行 ADC 完全打开、根据 DS、可找到此 C2000的采集时间、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus Andrews

    感谢您的努力和信息的相关性。

    除了放大器与模数转换器(ADC)之间的连接问题、还需要考虑几个因素来确定 F28379D 的信号采集质量。 对我来说,我没有做任何努力,我在 Simulink 将采集窗口设置为15,但没有给予这么多的重视!!  

    ACS712霍尔效应传感器带宽限制为80kHz、但我认为其带宽在很大程度上足以满足我使用的频率范围。

    关于 INA293、我发现从一个带宽点开始、然后是 INA253、这很有趣。 我认为该卡是 :https://www.ti.com/tool/INA253EVM
     成本低且实用、因为我的频率仍然低于300kHz、电路 INA253包含用于电流测量的分流电阻器、而 INA293中则不是这样、因为它仅包含差分放大器。 https://www.ti.com/tool/INA293EVM?keyMatch=INA293&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN。 

    如果 INA293在其输入端包含电流传感器、我相信它将是最合适的选择、这是毋庸置疑的。 我同意你的这一主张。

    最后、为了实现正常运行、我应该使用 INA253直接连接 F28379D 的模拟输入、或者我必须插入一个 RC 滤波器、同时考虑到 INA253输出上不超过 C = 1nf 的最大容量以确保正确的信号采样?

    此致

    哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

    正如我在上面提到的、很难用这么多变量来客观地回答这个问题。  

    我想对于200kHz 以上的采样率、您肯定需要一个滤波器来帮助补充 S+H 级的充电。 问题取决于所需的滤波器大小、可能会导致输出线路不稳定、因为电容器大小将相对由 S+H 级决定(我们通常建议 C_filt 为 C_s+h 的20倍)。 在这种情况下、您需要在 INA253的输出和 F28357D 的输入之间放置一个缓冲器、以确保系统稳定并在采集时间内驱动到1/2 LSB 以内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus Andrews、

    首先,我要感谢你在本次讨论中所作的贡献。 您之前放置的视频让我了解了如何确定要放置在 F28379D 模拟输入端的滤波器的电阻和容量。   https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-introduction-sar-adc-front-end-component-selection

    根据 F28379D 数据表、我在应用(模拟工程师计算器)中输入的数据为:
    -单端
    分辨率:12位
    Csh:14.5pF
    -满量程范围:3V
    采集时间:!!!

    F28379D 的数据表中没有提到采集时间,它只表示等于320ns 的时间(采样窗口持续时间(由 ACQPS 和 PERx.SYSCLK 设定)(1))。 应用程序需要采集时间来确定 Rfilter 和 Cflter!!

    关于缓冲器、在我们的案例中、它的用途是什么?  滤波器是否不足以适应放大器提供的信号?  您是否建议 使用评估模块

    缓冲信号?

    此致

    哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

    您放置的附件未通过。

    我之前展示的部分可用于计算采集时间:

    您所指的320ns 是16位差分模式的最短窗口时间。  这与您在12位模式下运行无关。 如果您继续滚动、表5-44显示了12位模式的最小窗口为75ns、这看起来您正在满足、但只是勉强满足。

    如果您在 UI 中将 ACPQS 寄存器设置为15、那么根据上面的公式、您的采集时间将是 SYSCLK 的16个时钟周期。 我相信这个部件上的缺省 SYSCLK 为200MHz。 在您的配置中 SYSCLK 设置为什么? 例如、如果您将 SYSCLK 保持在200MHz 的默认设置、并且 ACQPS 寄存器设置为15、则从上述公式采集的时间为:

    (ACQPS +1)*(SYSCLK 周期时间)=(15 + 1)*(1/200MHz)=80ns

    您可以通过更改 ACQPS 寄存器来调整采集时间、而无需更改时钟。 将寄存器值最大化到511会产生2.56us (512*1/200MHz)的采集时间。 如果您需要更长的时间、则需要放松 SYSCLK 以实现这一点、因为这是您唯一的其他自由度。 请记住、在每个周期 v (12位模式下为280ns)之后、您还将有转换时间、并且这两个周期加在一起将构成一个样本、尽管器件存在任何复杂问题(例如、看起来还有一个 ADCCLK、 这将在这里有一些轴承。 您需要向 C2000团队询问有关此功能的任何问题)。  

    我可以推荐一些具有 EVM 的高速缓冲器、其中 OPA320用于单端设置、THS4501用于双端设置。 同样、我将在高速放大器论坛中开始新的主题、以获得有关这些器件的更多支持和建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus Andrews、


    是的、实际上、我在简单模式下工作、而不是在差分模式下工作、我使用的频率分频为 SYSCLK / 4。 根据公式、采集时间为:
    Tacq = 16 x (4/SYSCLK)= 64/200m)= 320nS。

    根据 F28379D 数据表、我在应用(模拟工程师计算器)中输入的数据为:
    -单端
    分辨率:12位
    Csh:14.5pF
    -满量程范围:3V
    -采集时间:320nS

    ​​下图给出了 R 和 C 滤波器 RC 的值、这些数据是否正确?

    您提出的 OPA320和 TSH501电路是组件、而不是评估板、因此我们发现、与需要印刷电路的组件相比、实际使用评估板更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

    您上传的图像未通过、因此我无法看到您共享的值。

    由于我们生产的运算放大器数量庞大、我们的大多数运算放大   器都不具有独立的 EVM、而是使用 DIY-EVM 和 DIP-EVM 进行快速原型设计。 此 EVM 甚至包含的封装尺寸应能让您使用几个0欧姆电阻器快速将放大器置于单位增益缓冲器配置中。 OPA320采用带引线的 SOT-23封装、应易于焊接、无需生成 PCB。 这是一个选项吗?  

    THS4501附带 独立的 EVM 选项、但同样是 FDA、专为差分信令而设计。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus Andrews、

    感谢您分享的信息和相关评论。

    回到 MOSFET 驱动器主题、我在德州仪器网站上找到了三个评估板:

    https://www.ti.com/tool/UCC27423-4-5-Q1EVM

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=UCC20520EVM-286

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=UCC21520EVM-286

    已知 F28379D 的 PWM 输出将链接到上面的驱动器之一、而上面的驱动器又将链接到我们要控制的 MOSFET 晶体管的栅极。 请告诉我这种选择是否合适? 这些驱动器之间有何区别? 4A、6A 在这些驱动器的数据表中意味着什么。 我的目标是控制电源开关(例如:IRFP260、IRFZ44、......) )、知道开关功率小于1kW。

    此致

    哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

    不用担心! 我希望设计能顺利完成! 如果您需要有关 INA253的其他帮助、请随时向我发送进度信息。

    关于 MOSFET 驱动器、遗憾的是、我不是这些产品的专家(我在我们的电流感应团队工作)。 您能否在驱动程序论坛的其中一个组件下开始新的论坛主题? 我相信、我们该团队的一位应用专家可以为您提供帮助。