This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28379D:闪存中的仿真 EEPROM

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/943021/compiler-tms320f28379d-emulated-eeprom-in-flash

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

 我需要将数据存储在仿真 EEPROM 中,我将通过使用 TMS320F28xxx DCS 进行 PDF EEPROM 仿真。

因此,我使用的是 TMS320F28379D,我可以得到它的示例代码。  

 

闪存中的哪个扇区可以用作 EEPROM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rani、

    您可以使用任何扇区进行 EEPROM 仿真。

    我们没有 F2837xD 的示例代码。  

    请查看以下帖子:

     https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/899229。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/910841

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     已参阅 sprab69,我需要将此代码转换为器件型号 TMS320f28379d。 我需要为器件型号更改什么文件。 哪一个常数?  

    我认为为 DSC 提供了库文件,我应该为 TMS320F28379D 做些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rani、

    这些文件均不适用于 F2837xD 器件。  但是、如果您需要实现它、该概念是类似的。   

    需要记住的几件事:

    1.要对 F2837xD 上的闪存进行擦除/编程、需要使用 F2837xD 闪存 API (V1.54)。 以下是参考指南链接:  http://www.ti.com/lit/pdf/spnu629

    C2000Ware 有一个示例来描述此器件上的闪存 API 使用情况: \C2000Ware_3_02_00_00\device_support\f2837xd\examples\dual\flash_programming

    我们还有一个闪存 Wiki 页面: processors.wiki.ti.com/.../C2000_Flash_FAQ

    2.如 TRM 中所述、请注意、此器件上的闪存具有 ECC。  因此、您需要对 ECC 和数据进行编程。  每个64位对齐数据计算出一个8位 ECC。  

    谢谢、此致、

    Vamsi