This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/F28M36P63C2:MCU 始终在高温下工作

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/943416/compiler-f28m36p63c2-mcu-always-working-in-high-temperature

器件型号:F28M36P63C2

工具/软件:TI C/C++编译器

Hallo、  

我们在 PCB 上使用 F28M36 P63C2ZWTT YFF-82ADFOW 来控制机器人的接头。 该芯片还在极高的温度下运行、在芯片表面测得的温度约为67度。 在没有散热器的情况下,芯片在不到1分钟的时间内停止工作,并且使用10mm*14mm*6mm (W*L*H)散热器可以在2分钟内工作。 我们尝试14、14完全相同。 但在使用 F28M36 P63C2ZWTT YFF-82APZEW 之前、 (原理图、布局、PCB 材料和工厂保持不变。)  具有此数字的芯片工作正常、但仍然具有67度的高温。

我们使用 TMS320C28x 优化 C/C++编译器 V18.1.0.LTS。  和 Code Composer Studio。  

有人能帮我解释为什么 MCU 总是这么热吗?

为什么  F28M36 P63C2ZWTT YFF-82ADFOW 不能在相同的高温下工作、而 F28M36 P63C2ZWTT YFF-82APZEW 可以。

如果需要更多信息、请告诉我。

非常感谢!

赵秀尧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西姚

                 此设计是否已投入生产或是否处于原型设计阶段?  

    因此、即使使用散热器、具有大量跟踪代码 YFF-82ADFOW 的芯片也会在2分钟内停止工作? 您能否详细说明一下"停止工作"是什么意思? 芯片到底在干什么? 刚刚冻结? 您是否能够通过看门狗复位或激活-XRS 或下电上电来恢复它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西姚

                 您能否查看 SPRZ375L 中的此勘误表并评估其是否适用于您的设计?  

    GPIO:由于高温下的快速瞬态灵敏度、GPIO38和 GPIO46信号锁存至 VSS

    您能否尝试以下实验:擦除闪存中的应用。 对一个简单的 GPIO 引脚进行编程、以切换代码并检查它是否在>67'C 的温度下工作 请勿使用 GPIO38或 GPIO46。 使用一些其他 GPIO、最好是连接 L.E.D 的 GPIO、因此无需连接示波器即可轻松观察 GPIO 引脚的状态。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尝试这种方法并测量流入芯片的电流。 现在它处于原型设计阶段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西姚

                 在您的设计中、是否有任何测量工作电流的配置? 如果是这样,您能否比较工作板和不工作板之间的电流?  

    此外,您是否有办法冷却 YFF-82ADFOW 设备           ? 一种方法是使用(Chemtronics) Free-It 喷雾等东西。 一种更好的方法是将非常冷的空气引导到散热器上。 不确定您的实验室中是否有此类设备。 我想知道冷却器件是否有助于器件在不关闭的情况下运行。  

    在我之前的帖子中建议的 GPIO 实验中、请使用 GPIO38和/或 GPIO46重复该实验。 使用示波器检查问题情况下的引脚电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我必须销售一根电缆来测量电流。

    我们尝试用一个小散热器冷却芯片。 不管用。 然后、我们添加一个风扇来进一步冷却它。 然后芯片工作。  

    测量电流之后。 然后、我会向您提供反馈。

    感谢您的帮助!

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    我们不使用这些引脚。 谢谢!

    此致!

    西姚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiyao、

    F28M36 P63C2ZWTT 器件的额定温度和测试温度远高于67度、因此只要应用在数据表规格内使用器件、在该温度下的性能就不会出现问题。  不同批次之间也存在轻微的性能差异(在 DS 性能规格内)。   

    您能描述一下"停止工作"是什么意思吗?  例如、器件复位了吗?  代码是否在 ITRAP 中冻结?  器件是否仍在运行、但只是在应用中无法正常工作?

    您是否能够缩小应用程序代码出现故障时的运行范围?  例如、它是在闪存读取还是代码执行期间?  看门狗超时了吗?  当问题发生时、它是否是特定的外设?  

    如果我们能够获得有关故障情况的更多详细信息、我们可能会进一步提出一些具体的问题进行调查。

    此致、

    Joe