This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:器件似乎已锁定、器件校准未完成

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/948013/tms320f28069m-device-seems-to-be-locked-device-calibration-not-complete

器件型号:TMS320F28069M

您好!

客户正在客户电路板上使用 F28069M、这种器件之前已多次使用并刷新、但现在可能已进入"锁定"状态。

症状与马修·帕特提供了很好的描述的情况相似

我们还将在0x3F7FF8至0x3F7FFF 处读取所有的 PWL 值作为

此外、我们将读取0x3D7C83 (校准数据)为

由于该器件之前已使用过、并且之前已刷写多次、因此应正确为所有器件供电。

您能告诉我们如何摆脱这种"锁定"状态吗?

谢谢!

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunter、

    如果您的器件已锁定、并且无法通过 CCS 连接/解锁、恐怕您唯一的选择是更换器件。 如果由于掉电/掉电条件而干扰了擦除/编程操作、器件可能会意外锁定。 如果器件在擦除/编程操作期间处于电流限制状态、也会发生这种情况。  请参阅 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/826343

    您是否只在一个板或多个板中看到这一点?