This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28335:转换器控制应用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28335, TMS320F28379D, TMDSCNCD28379D, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/947828/tmdscncd28335-converter-control-application

器件型号:TMDSCNCD28335
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379DTMDSCNCD28379DTMS320F28388D

大家好、团队、

你好。

我的客户想知道我们可以为 转换器控制应用提供与 TMDSCNCD28335类似的最佳建议。 首选 C2000系列。

此致、

-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    对于较新的 C2000 MCU、我建议将 TMS320F28379D 和 TMDSCNCD28379D 控制卡用作评估工具。

    对于 EE、 我们在这里提供了一些受支持的拓扑和参考设计  、但如果客户有更具体的终端设备、我们可以帮助缩小范围。  这将是一个良好的起点。

    还有一种选择; 如果客户需要 etherCAT 或 Ethernet;这将是 TMS320F28388D、这是上述扩展集;添加了其他通信。

    最棒的

    Matthew