This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:SDFM sincfast 传输功能?

Guru**** 2008950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/947584/tms320f28379d-sdfm-sincfast-transfer-function

器件型号:TMS320F28379D

希望找到 Sigma Delta 滤波器模块(SDFM)的正弦滤波器配置的传递函数。

数据表(SPRUHM8I)具有 Sinc1、Sinc2和 Sinc3滤波器的传递函数、从波特图(数据表和 本应用手册)中可以清楚地看到、Sincfast 滤波器配置的工作方式稍有不同、但我在任何地方都找不到其他详细信息。  

相关信息

Sincfast 滤波器传递函数是否在某个位置发布?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    让我看看这一点、看看我是否能找到更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我在内部进行跟进、但我的同事今天已经离开了。 我明天会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Gus Martinez"]

    Kevin、

    我在内部进行跟进、但我的同事今天已经离开了。 我明天会回来。

    [/报价]

    谢谢 Gus!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    请查看第19页、方程式4中的 Sincfast 传递函数、该函数来自以下 DS。

    电机控制、电流测量、1位、10MHz、2阶、 Δ-Σ 调制器数据表(修订版 C)

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!