This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HVPMSMMTR:电机的 LD 和 LQ?

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/947956/hvpmsmmtr-ld-and-lq-of-motor

器件型号:HVPMSMMTR

团队、

我的客户正在寻找电机的 LD 和 LQ 同步电感。 此信息不在电机数据表中。  

我们是否有任何 SW 示例可在其中找到? 还是有人控制此电机的 LD/LQ?

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有针对此发布的示例软件。 一种简单的方法是使用 LCR 表来确定不同轴位置的电机电感。 电感将在旋转周期内以正弦方式在两个值之间变化、与极对数一样多。 最低值为 LD、最高值为 LQ。

    还有更好的方法、但这很容易入门。