This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28069MISO:、TMDSCNCD28054MISO、TMDSCNCD28027F 引脚映射

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28069, TMDSCNCD28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/944298/tmdscncd28069miso-tmdscncd28054miso-tmdscncd28027f-pin-mapping

器件型号:TMDSCNCD28069MISO
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD28069TMDSCNCD28027

您好!

我正在寻找这三个 controlCARD 的引脚映射、我已经找到了微控制器的数据表、但是没有找到关于微控制器中哪些引脚连接到 DIMM 插槽上的引脚的任何信息。

我在支持聊天中提出了问题、但他们无法帮助我、并将我指引到这里。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    引脚映射文件是 C2000ware SDK 的一部分。 如果 您尚未下载并安装 C2000ware、请进行安装。

    C:/ti/c2000/C2000Ware_3_02_00_00/boards/controlCARDs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santosh、

    谢谢您、我已经找到了 TMDSCNCD28027的 DIMM 引脚排列表、但是 、对于 TMDSCNCD28054或 TMDSCNCD28069、此文档似乎不存在?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您是否检查过:  

    C:/ti/c2000/C2000Ware_3_02_00_00/boards/controlCARDs/TMDSCNCD28069/R1_1/controlCARD_DIMM100_PinPositions.ppt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这为我提供了5V 和 GND 引脚的位置、而不是任何其他引脚。 我不确定我是否遗漏了某个信息、但我本想这些信息很容易找到吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    事实证明、我缺少了它、为了供将来参考、原理图上有引脚分配。

    谢谢