This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:通过 SCI 与 TMS320F28379D MCU 进行通信的显示和键盘

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/947214/ccs-tms320f28379d-display-and-keypad-to-communicate-with-tms320f28379d-mcu-through-sci

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是一名初级工程人员、我尝试设计 DSP 板来控制工业电机驱动应用的逆变器。 目前、我在 TI 参考设计上找到了几乎足够的用于 DSP 电路板的材料、但仍然缺少一个部件、即显示屏和键盘、它将向 DSP 板发送命令信号以控制逆变器。 我的问题是、TI 是否提供任何简单的显示键盘硬件或固件解决方案来与 TMS320F28379D MCU 通信?

我还有另一个问题:我知道显示屏将通过 SCI 信号与 DSP 通信、但我不知道它们之间的协议、例如: 我希望 DSP 通过键盘的用户输入接收50Hz 命令信号、那么显示屏将如何编码该信号以及 DSP 将如何解码该命令、有人能为我解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thong、

    我不知道有什么 SCI 接口、但下面有两个 SPI 选项。 第一个是具有电阻式触摸屏的显示屏、第二个是仅 LCD 显示屏。

    1. https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-K350QVG-S1
    2. https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-SHARP12

    但是、这两种器件都没有在 F2837x 器件上提供示例软件。 您需要为其编写自己的软件、但可以使用 C2000WARE 中的示例开始使用。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    非常感谢您的推荐、但这些设计在我的应用中具有相当高的高端性。 因此,如果我找不到更简单的解决方案,我会考虑这些方案。

    谢谢你。

    通。