This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO-C2000:具有 C2000Ware 3.03的 CCS10不能 n'无法完全退出

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/947654/ccs-ccstudio-c2000-ccs10-with-c2000ware-3-03-doesn-t-exit-cleanly

器件型号:CCSTUDIO-C2000

工具/软件:Code Composer Studio

CCS 当天将 C200Ware 更新为版本3.03。 现在、每次我退出 CCS 时、我都会看到以下警告对话框:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    您是否在 Mac 或 Linux 平台上使用它?

    我刚刚在 MacBook 上尝试过。 我为 F280049C 导入了 LED DriverLib 示例。 它可以正常工作、没有任何问题、它可以干净地退出。  

    您能否尝试创建新工作区、然后导入任何示例、并检查其是否适合您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 iMac 上运行。 当然、当 CCS 退出以切换到新工作区时、它不会抱怨 NULL 引用。 退出新工作区、无投诉。 重新启动并返回到我的原始工作区、退出、无投诉。

    几天内、我多次退出"workspace-v10"、每次打开支持请求前都会收到消息! 因此、只要我提交支持请求单、它就会神奇地修复自己! 啊! 我讨厌那些神奇地修复自己的东西!

    哦,太好了! 我想我将关闭这个。 直到它像魔力一样回来!