This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:将所有4个 SDFM 输入与设计驱动器结合使用

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/947595/tms320f280049c-using-all-4-sdfm-inputs-with-design-drive

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379D

 采用 TMS320F280049C 的 tmdxiddk379d 不使用 SDFM 来测量每个相位的电流、仅为 Vdc。 是否可以使用4个可用的 SDFM 通道来测量3相电流和直流总线电压? EVM 板上的 SD 引脚似乎超过了控制卡的100个引脚、我认为这就是原因。

如果有引脚可用并且我们使用自构建基板、这是可行的、或者是否有软件原因导致所有4个 SDFM 通道不能与 BiSS 和6个 PWM 输出一起使用?  

谢谢

Chai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IDDK 旨在感应两相电流和直流总线电压、软件是围绕该请求完成的。 如果您需要在定制板上使用4个 SDFM 通道、那么只要器件具有同样多的通道、您就应该能够这样做。