This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:为什么不使用软件电压 Valpha &insta spin FOC 中的 Vbeta? 用于转子锁定的 API?

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/946035/ccs-tms320f28027f-why-not-we-use-software-voltages-valpha-vbeta-in-insta-spin-foc-api-for-rotor-lock

器件型号:TMS320F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 我有两个与 insta-spin FOC 相关的问题。

1) 1)由于 insta spin FOC 使用 FOC 算法、我们为什么需要对相电压进行采样? 据我所知、在 FOC 中、所有相位都同时被驱动。 与我们在方波/梯形控制中所做的一样、我们在未驱动相位上访问反电动势电压时没有时间瞬间、在该控制中、我们始终具有一个相位未驱动。 因此、从技术角度而言、如果我们对电机中实际注入的信号进行反馈(对相电压进行采样)、那么它是否多余? 硬件 RC 滤波器也可在软件中实现。 实际上、我们始终提供软件电压 Valpha 和 Vbeta、为什么不首先将它们用于无传感器观测器? 采样相位电压在软件电压范围内会产生什么差异?  

2) 2) insta spin FOC 中是否有用于有源转子锁定的 API、而不是仅缩短相位?  

谢谢!

Ibraheem Inam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)。 FAST 观测器的算法模型需要相位电压、但不包括 FET 上的压降、它必须具有比仿真值更精确的相位电压。

    2)。 否 如上所述、这是 InstaSPIN FAST 观测器模型的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢你。