This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280048C:电路设计

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/947298/tms320f280048c-circuit-designing

器件型号:TMS320F280048C

大家好、
在使用  F280048CPMQR 进行设计时、我有疑问。  
1) 1)我使用内部直流/直流稳压器生成1.2V 电压、我不确定是否需要从外部连接所有 VDD 引脚? 还是内部连接。 有些文章说、即使在内部连接、也最好进行外部连接。

2) 2)数据表建议 VDDIO_SW PI 处的有效电容为20uF、如应用手册中所示、π 型滤波器是否能够提供相同的电容?

3)  3)我是否需要将 VREFLOA 引脚接地(数据表中未指定该引脚)、但在应用手册中已将其接地

4)我们是否需要将所有 PGAx_GND (引脚编号 10和20)?

正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin、

    1. 它们在内部连接、但您需要将每个 VDD 引脚连接在一起、如您参考的 controlCARD 原理图中所示。
    2. 正确、需要20uF、但可以实现。 如果您希望构建 π 型滤波器、如图所示、使用2个10uF 电容器来满足此要求  
    3. 数据表指定 VREFLO 应连接到 VSSA、在本设计中 VSSA 也连接到 GND。 如果未使用、则应将其接地。
    4. 所有 PGAx_GND 引脚应接地。 请注意、您参考的 controlCARD 原理图使用不同的器件封装、因此为此目的将不同的引脚编号接地。  

    此致、
    Cody