This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280025C:ePWM 的数字比较子模块中存在错误

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/944664/ccs-tms320f280025c-an-error-in-digital-compare-submodule-of-epwm

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379S

工具/软件:Code Composer Studio

在《TMS320F28002x 微控制器技术参考手册》中、图17-51 DCxEVT1事件触发显示无法连接信号 DCxEVT1.SYNC 和信号 DCxEVT1。

但可以在 Tms320F28379s Delfino 微控制 器技术参考手册的图13-50中连接它们、该手册以红色圆圈标记。

这两张图如下所示。   图17-51中是否存在错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该数字似乎已损坏。 让我深入探讨一下这个问题。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个或门的输入为:

    TZFRC 和 SYNC-DCEVT。

    我将提交修复映像的请求。