This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:关于 TMS320F2812时钟引脚的输入电压

Guru**** 2761495 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/944172/ccs-tms320f2812-about-the-input-voltage-of-tms320f2812-clock-pin

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

对于 TMS320F2812数据手册中的时钟输入引脚 X1/XCLKIN (77引脚)、输入电压不应大于 Vdd=1.9V。 是否可以使用3.3V 有源晶体振荡器输入?此应用是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、正如数据表明确指出的、这个引脚上的逻辑高电平不应超过 Vdd。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 VDD?之外发生的情况、我们一直使用3.3V 有源晶振输入、而不会损坏芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    违反数据表参数可能会导致长期的可靠性问题、并且可能的(或损坏程度)可能难以量化。 请参阅 SPRS174U 第21页的第5.1节。 X1引脚以 Vdd 为基准。 3.3V 电压甚至超过2.5V 的绝对最大值