This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TRM 中的输出 X-BAR MUX 条目命名

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/947441/tms320f28388d-output-x-bar-mux-entries-naming-in-trm

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

在 F2838x 的 TRM 中、 输出 X-BAR 的 CMPSS 多路复用器条目被称为 CMPSS1.CTRIPH 和 CMPSS1.CTRIPH_OR_ CTRIPL 等。 它不应该是'CMPSS1.CTRIPOUTH'和'CMPSS1.CTRIPOUTH_OR_CTRIPOUTL'等等?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irene、

    您是对的、这是一个拼写错误。 我将提交一个 TT、以便在文档的下一个修订版本中更正它。 感谢您的关注。