This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:为 TMDSHVMTRINSPIN 板加电

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/947074/ccs-tmdshvmtrinspin-power-up-the-tmdshvmtrinspin-board

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、团队、

有关 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件的更多信息。 我们使用了属于" InstaSPIN F28069M "的原始.out 文件、获取了参数、但 该文件夹中的通用 GUI 中未识别驱动程序/开发套件。

C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\GUis\universal

 我们为驱动器/开发套件提供了交流电压。

1.您能帮助我们在 通用 GUI 中识别驱动程序/开发套件吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您未使用通用 GUI、并且此 GUI 中没有电路板标识。 请查看以下文件夹中的 GUI 指南。

    \ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\GUI\universal

    用于 MotorWare 通用 GUI 的 GUI Composer Runtime 安装和 Webapp

    http://www.ti.com/tool/INSTASPINUNIVERSALGUI