This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28067:勘误表 SPRZ171 -表3-3

Guru**** 2845700 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/947124/tms320f28067-errata-sprz171---table-3-3

器件型号:TMS320F28067
主题中讨论的其他器件:TMS320F2808

大家好、团队、

希望你们做得好。 当您有机会时、请查看客户提出的以下问题:

我们使用以下器件:

TM  980

320F28067PZT

G4 A - 85AL18W

 G4

我的问题是、第三行标记中的 A 表示 Rev A 器件?

让我感到奇怪的是、勘误表中的修订版 B 芯片是第一个 TMS 修订版、但该部件标记为 TMS?  

我查看  了勘误表中的表3-3、因为我们使用 TMS320F2808PZAR 器件。 该表意味着它应该是 TMX。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randhir、

                 该主题中引用的器件型号为 TMS320F2808。 但是、线程主体中的标记为320F28067。 哪一项是正确的? 是否可以拍摄包装顶部的照片并发送?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh、

    请参见下面的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randhir、

    此器件型号需要参考 SPRZ342N。 修订版 A 实际上是 TMS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hareesh。