This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320F28335-EP:用于 HLQFP (PTP)封装的 CTE

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: SM320F28335-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/943604/sm320f28335-ep-cte-for-hlqfp-ptp-package

器件型号:SM320F28335-EP

团队、  

PTP (176引脚) HLQFP 上的热扩展有哪些协同效率?   

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    该螺纹将应用于我们的器件、并且 我们使用相同的引脚材料、即铜基上的 NiPdAu 预镀层。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、  

    ⁰C 确认、这两种材料的 CTE 分别约为17ppm/μ s 和13ppm/μ s、也适用于 SM320F28335-EP。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是正确的 SM320F28335-EP PTP 引线与您列出的 CTE 结构相同。

    最棒的

    Matthew