This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]常见问题解答:支持将 MathWorks 解决方案与 C2000 MCU#39;s 配合使用

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/944441/faq-faq-support-for-using-mathworks-solutions-with-c2000-mcu-s

采用 MathWorks TI C2000硬件支持包的 MathWorks Embedded Coder 允许使用 MATLAB 和 Simulink 开发的模型在 C2000硬件上自动编译和执行。

有关一些常见高级问题的答案、请访问 www.mathworks.com 上的 MATLAB Answers

  1. 如何使用 Simulink 的“自定义代码”块来测量 TI C2000上的代码执行时间?
  2. 如何使用 MathWorks Embedded Coder 的定制存储类设计器为 TI C2000定义定制存储器部分?
  3. 如何使用 MathWorks Embedded Coder 将数据/代码加载到闪存并从 TI C2000上的 RAM 运行?
  4. 为 TI C2000设计 Simulink 应用时、支持哪些数据类型?
  5. 如何在 MathWorks Embedded Coder 中使用双模型方法在 TI C2000上进行信号记录和参数调优?
  6. 概述:在外部模式下执行 TI C2000 Simulink 模型
  7. 快速故障排除指南:在外部模式下执行 TI C2000 Simulink 模型
  8. 在为 TI C2000开发 Simulink 应用时、有哪些优化技术可提高代码执行速度?
  9. 为 TI C2000开发 Simulink 应用时、有哪些建模技术?  
  10. 在为 TI C2000开发 Simulink 应用时、SPI (主传输/发送/接收)块有哪些用例场景?
  11. 如何在生成的代码中将 Simulink 数据类型替换为用户定义的数据类型?
  12. 如何为 TI C2000器件上的多个 CAN 消息 ID 配置给定的邮箱?
  13. 如何使用 Simulink for F28379D Launchpad 中的 TI 位置管理器板连接 BiSS-C 绝对编码器?
  14. 如何为  F28379D Launchpad 和 F280049C Launchpad 使用 CAN 多 ID 发送接收支持?
  15. 如何仿真 Simulink 中用于 F28379D Launchpad 的闪存 EEPROM?

有关 MathWorks C2000硬件支持的大量文档(包括设置和入门视频)、请访问 MathWorks 的网站(访问可能取决于您的 MathWorks 登录)。

其他 C2000特定问题可在 TI E2E 上发布。 针对 MathWorks 产品(如 MATLAB、Simulink 和 Embedded Coder)的特定问题也可以发布到 MATLAB Answers 论坛 、或者、如果您的许可证包含实时支持、则可以直接向 MathWorks 的技术支持咨询。  

C2000培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=C2000&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

C2000培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 John 为我们的社区发布此帖子。  我会将其与其他帖子一起引用。

    最棒的

    Matthew