This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35M22C:F28M35 MCU 与放大器的 G3 FCC PHY 源代码;AFE032组合

Guru**** 2505505 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE032, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/941392/f28m35m22c-g3-fcc-phy-source-code-for-f28m35-mcu-afe032-combination

器件型号:F28M35M22C
主题中讨论的其他器件:AFE032AFE031

我请求提供资源

(用于 F28M35 MCU 和 AFE032组合的 G3 FCC 源代码)

线程下方  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/918123

但是、我没有获得链接、因为我的用户 ID 与 gmailid 链接。 现在,我可以从办公室 ID 访问。 因此、金利迪也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bibin、

    我已根据您的新电子邮件地址重新授予访问权限。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这次、我能够访问共享资源。 但是、我找不到 G3 FCC 或 G3 ARINC PHY 项目示例(源代码)。

    仅在共享资源中找到主机端应用、PCB 设计、文档和固件.out 文件。 我们能否获得用于 F28M35和 AFE032组合的 CCS G3 FCC 或 G3 ARINC PHY 项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bibin、

    今天下午、我将深入了解、并确保正确的内容是您可以访问的下载位置。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bibin、

    我刚刚授予您访问基于 FCC 的库的权限、这些库应该具有用于服务节点的 AFE032接口。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 mysecuresoftware 中单击链接时、出现以下错误:

    处理您的请求时出错

     请纠正此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bibin、

    当您转到批准电子邮件中的链接时、您是否可以确认看到以下内容(以及所有已批准的下载)?  点击 FCC Download 后、您将获得2个文件选项 SDK/DDK;点击任一选项将开始下载。  我确实收到了下载不安全的警告、但我可以点击下载。

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我能够下载 DDK 和 SDK。

    但它包含用于 F2837x 和 AFE032组合的项目。 它是否适用于 F28M35x 和 AFE032组合?

    是否有任何不同的项目供以后使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bibin、

    我需要了解支持 F28M35 + AFE032的版本。  根据我的理解、这是为支持 ARIB 频段而开发的、而不是 FCC、因此我们为 F28M35提供的封装为什么仅需要 AFE031。  我认为、在设置方面、AFE031/032是相似的、唯一的区别是 AFE032支持一个更宽的频带。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bibin、

    我找不到用于 F28M35 + AFE032的封装。  我认为 FCC 封装中的通信 API 应与 F28M35配合使用以与 AFE032通信。

    最棒的

    Matthew