This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:使用具有 InstaSPIN-FOC 28069M 的 GUI Composer v2

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, MOTORWARE, TMS320F28069, TMS320F280049C, C2000WARE, INSTASPINUNIVERSALGUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/943582/tms320f28069m-using-gui-composer-v2-w-instaspin-foc-28069m

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件: MOTORWARETMS320F28069TMS320F280049CC2000WAREINSTASPINUNIVERSALGUI

Code Composer Studio 现已升级到10.0版。 INSTASPIN Universal GUI 需要旧的6.0版本。 我遇到了许多链接、提示我使用基于"云"的 GUI Composer v2、如果我不必安装较旧的 CCS 6.x 版本、我宁愿不安装。

我想我会尝试一下。 在图库中、我找到了一个专为另一个板/CPU 设计的 Insta-spin 项目。 我认为现有的努力将为我节省构建 UI 的时间。 但是、在将该项目导入到 GUI Composer v2中、转到"Project Properties"后、未列出 TMS320F28069M 器件(仅限非 M 版本)。 这对 GUI 是否重要? 此 GUI Composer v2是否应与旧版 Motorware 配合使用?

我甚至尝试选择 TMS320F28069 (非 M)、以查看控制台是否会连接、并显示"Failed to connect to device TMS320F280049C"。 这甚至不是我选择的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您打开独立可执行文件、则可以在不使用 CCS 6的情况下运行原始 Universal GUI、但如果您需要编辑、则需要使用具有原始 GC 的旧版 CCS。

    如果我更新了项目属性中的器件/连接、打开了.GUI 文件、进行了一些小更改、让我保存、保存并再次尝试连接、我似乎能够获得 GC2版本以切换器件。 我没有 F28069M 可供我使用进行测试、但它现在显示"Failed to connect to device TMS320F28069"。

    不过、新的 GUI 现在与 F28069M 实验不兼容。 许多变量名称在 MotorWare 版本和 C2000Ware MotorControl SDK 中发布的 F28004x 版本之间进行了更改。 如果您有耐心地将变量绑定从新名称映射到 MotorWare 版本中的等效名称、它仍然可以作为一个合适的起点。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我也能获得这样的结果、从而节省了我对 TMS320F28069的选择、就像您所做的那样。 当我单击项目属性'Connect'时、我会收到以下消息...

    由于我看到 LED 在闪烁、因此看起来确实会将实验应用下载到实验板(旁边是不匹配的名称)。 我知道、在 CCS 调试器下、您必须单击"enable silicon debug"、此 GUI Composer v2是否处理了该问题? 验证连接步骤失败的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜您还将.out 更新到了 MotorWare 实验练习一、而不是 GUI 启动的默认实验? 不确定为什么在加载后无法重新连接。 我会将您的帖子转发给 GC 团队中的某个人、看看他们是否有任何见解。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、假设正确、我将.out 文件更新/"上传"至有效的 MotorWare lab3b。 我还使用 INSTASPINUNIVERSALGUI.EXE (基于 v1)运行了相同的 lab3b (重命名为 appProgram.out)并验证它是否正常工作。

    如果情况很重要、我最初会尝试使用 DRV8301-HC-EVM Rev D 板套件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    您能否共享您正在使用的*。out 文件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的是包含 appProgram.out 的 zip 文件

    e2e.ti.com/.../4760.appProgram.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我似乎连接了:

    您可以尝试从头开始创建新项目吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 说:
    您能否尝试从头开始创建新项目?

    我从头开始创建了一个新项目、它工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、我建议从零开始、而不是尝试使用现有解决方案的修改版本。 其中可能有一些配置会导致一些冲突。

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我将不得不这样做。 我尝试通过重复使用 instaspin 的现有 GUI 布局来节省时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我建议、尽管一开始从头开始就感到头痛。

    Ki