This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:引脚88上的上拉电阻

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/946549/tms320f28375d-pull-up-on-pin-88

器件型号:TMS320F28375D

客户对引脚88上的上拉有疑问:

在软件中发现、在该引脚上生成中断一段时间后、我们看到 DSO 上的引脚为逻辑0。 在 SW 中、引脚配置为推挽:

 所做更改

  1. 在 SW 中、启用该引脚上的弱上拉电阻
  2. 该引脚上的10k 上拉电阻器已从外部连接

 这两项更改都使问题得到解决。 我的问题是我们应该使用哪一个

  1. 那么、在 SW 中应该为该引脚进行何种配置?
  2. 或者-内部上拉电阻是否长期可靠?

你推荐什么?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktorija,

    1. 配置 GPIO、但您想使用它、输入、输出或外设功能都可以。 由于您有一个外部上拉电阻器、因此无需启用内部上拉电阻器。
    2. 内部上拉电阻器可靠、在器件的整个生命周期内都能继续工作。 但是、这不是强上拉、因此我通常建议客户使用外部上拉电阻器。

    此致、
    Cody