你(们)好
我们使用的是 TMS320F28377S 的 CMPSS
在 DAC 设置为 VREF (2048)的1/2 (VREF 为 VDAC 引脚的3.0V)和外部电压发生器的情况下、我们测量了跳闸电压、包括0->1和1->0
所有电压均在1.455V +/- 10mV 范围内
但我们发现、磁滞的值约为3mV、以我们在 COMPHYSCTL 中写入的值(0至4)为准
(为此,我们使用 CMPSS_setHystersis (vBase_ul、vHys_guh)函数)
该测量通过以下方式完成:
我们使用从1.4V 开始的直流电压发生器并增加电压,持续监视 CMPSS_getStatus (vBase_ul)的输出
当输出变为1时、我们跟踪电压并开始降低电压
当设置为最大值时、我们将期望大约35mV (48 DAC LSB)的迟滞、但我们无法测量它
对于所有 CMPSS (高电平和低电平)、行为都是相同的
请提出任何建议?
顺便说一下、我们使用方波和 ePWM 输出来测量时间和滤波器响应、它们符合预期。
谢谢
Antonio